This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS613221AEVM:TPS613221ADBVR

Guru**** 2541470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074967/tps613221aevm-tps613221adbvr

部件号:TPS613221AEVM

你好。  TPS613221ADBVR SELECT - VOUT 中的 IQ = 6.5uA 的数据表。 这是什么意思?  如果:Vout = 3.3V,Iout = 0mA,Vinput = 1.5V,则输入(静态)电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    请参阅本文以了解 IQ 的定义。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../IQ-_2D00_-What-it-is_2C00_-what-it-isn_1920_t_2C00_-and-how-to-use-it.pdf

    我们通过向被测设备施加外部源来测量被测设备 IQ,以使其不切换,VIN 正常,然后测量进入被测设备引脚的电流。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      那些我正确理解的是,Vin = 1.5V 且无负载的输入电流将约为15 μA? (3.3*6.5)/1.5)+0.5=14.8uA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    无负载时的输入电流将大大高于该数字,因为设备正在切换。  

    计算仅针对 IQ,假设效率为100%。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是想了解如果使用 TPS613221ADBVR,设备处于休眠模式(负载电流将约为5uA),1.5V 电池的电流是多少 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确理解来自无负载蓄电池的电流 为-(3.3*IqVOUT)/效率 /Vin )+IqVIN  

    我是否理解正确? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    您可以采用数据表中的效率曲线并计算所需操作点的输入电流。 这可以更准确地计算输入电流,这也会考虑切换损耗。

    对于1.5V,100uA 负载,TPS613222A 的效率约为75%。 因此,输入电流为5*100/1.5/0.75=444.44uA。

    -文浩