This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5005:波纹输出电压

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075316/lm5005-ripple-output-voltage

部件号:LM5005

尊敬的团队

规格为 VIN=56V、Vo=12V

使用 LM5005的客户。 但他们发现输出电压(12V)不干净,波纹大约为952mVpp。

它们增加了输出电容器。但 效果并不明显。

您可以帮助查看示意图吗? 您是否可以指导我们如何解决此问题或进行一些实验?

CH1:输出电压  

CH2:输出波纹   

添加电容器=> 47uF

电容器=>100uF

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼

    首先,在测试输出波纹时,请确保最小化由探头产生的接地回路(使用尖头和套管方法)。通常,在示波器通道上指定20 MHz 的带宽限制。

    您能否放大时间刻度并查看 Vo_AC 和 SW 的波形? 此外,C368的价值是什么? 谢谢你。

    此致。