This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:控制器选择帮助

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2623, LM2621, LMR61428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074895/lm2623-controller-selection-help

部件号:LM2623
线程中讨论的其他部件: LM2621LMR61428

您好,

我希望我可以获得一些帮助来选择合适的 TI 部件。 我需要一个用于2芯 AA 电池应用的升压转换器。

最小 VIN = 1.8

VIN 最大值= 3.1

输出电压= 8V

输出最大值= 200mA 连续  

最高环境温度= 35°C

我看的是 LM2623A,它似乎可以实现这一点,现在似乎可以购买更多的产品,这是当今一项困难的任务。 但希望了解 TI 还有哪些其他选项。 我尝试了 Web 工作台工具,但结果却没有任何结果。

如果 LM2623A 是最好的选择,我对 Vdd pin 有疑问。

  1. 数据表显示,Vdd 引脚的最大电压为10V,但建议的工作条件为5V 最大 我可以用8V 输出为 Vdd 供电吗? 我看不到任何应用说明,例如输出电压高于5V 的电路。 或者,我必须调节8伏至5伏以给 Vdd 供电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    对于此类应用和 大量库存,我认为 LM2623是最佳选择。 LM2621也是合适的 ,但它也是相对较旧的芯片。

    对于您的问题,如果应用中的 Vin 稳定,您可以将这些引脚连接到 Vin,也可以通过添加齐纳二极管或使用 分禾器电阻为这些引脚供电来使用 sch。 这些引脚的电压不需要非常精确。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢埃里克! 我会这样做。

    只是为了确保我考虑所有选项。 您是否有更好的/其他当前没有库存的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    LMR61428也适用,但缺货。 选项不多,因为输入电压低至1.8V,输出电流也不是很小。