This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:TPS560430输入静态电流

Guru**** 1624165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629210, TPS560430
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075268/tps560430-tps560430-input-quiescent-current

部件号:TPS560430
线程中讨论的其它部件:TPS629210LMR14010

我们的设计使用 TPS560430XF 零件,其中 Vin = 7.2V,Vout = 3V3。

我们的设计要求极轻负载(4uA)的静态输入电流非常低,但我们已经测量了 Iout =0mA 的4.5mA 输入电流。

 TPS560430XF 零件是否需要这样做?

 TPS560430X 变体的 Iout = 0mA 输入静态电流是多少?

如果我们要最小化输入静态电流(Iout =0mA),建议使用哪个部件??  TPS629210 ??? (我们需要3V3,且电流>=800mA)

此致,

标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mark,

    最大 VIN 是什么?如果是7.2V, TPS629210正常,这是一个 MV 设备,请提交另一个 TT 以了解更多详细信息。

    TPS560430XF 是一个36V 器件,如果 VIN 为 36V,请检查 LMR43610-Q1。我们还具有一个带 TPS560430的 LMR14010 P2P。请检查。 谢谢你。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大输入电压为9伏。

    TPS560430的电流 PCB 已经设计好,您能否回答关于每个 TPS560430XF 和 TPS560430X 的预期输入静态电流的问题?

    此致,

    标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 EVM 上的 Iout =10 uA 时,请使用 TPS560430X,Iin 在1 mA 范围内。  

    TPS5604630X 是 PFM 模式,轻负载电流应优于 TPS560430XF FPWM 模式。