This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:LM2596负电压

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074896/lm2596-lm2596-negative-voltage

部件号:LM2596

你好

问题描述:

在电路中,U1 (反相输出)负电压不能输出,当占空比为93%时,输出仅为1.4伏,当程序控制的电源设置为3A 电源时,输出直接输出为3A, 输入被拉下来,感觉像短路。 当占空比为8%时,它可以正常输入,但输出为1.4伏,并且 FB 电压不会随部分电压变化而变化,它一直大约是1.23伏,感觉它被锁定,此时输出电压大约是1.5伏。

此处图中反相输出的输入不会为输入接地增加电容,但为了在此处的输入(VIN-n8)中再现手动功能,输入接地接地接地端尝试添加电容,但容量不是很大, 并添加了70uF 点溶液电容器


此致,
威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,威廉

    您可以在此处连接设计电路吗? 您是否根据所描述的操作获得了 SW 波形?  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速反馈,电路如下,请查看。

      

    此致,
    威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,威廉

    图片太模糊,我看不到组件的参数。 您可以重新上传或发送到我的电子邮件 gui-he@ti.com 吗? 谢谢你。

    此致。