This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:需要进行设计审查- LM5160ADNTR

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075247/lm5160a-design-review-needed---lm5160adntr

部件号:LM5160A

您好,

需要对以下设计进行设计审查:

LM5160ADNTR

示意图:

PCB 布局:

顶层:  

第2层(GND1):

第3层(SIG1):

第4层(SIG2):

第5层(GND2):

底层:

谢谢,

Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为您的原理图设计正常。  我已附加

    此处为计算器工具,其中包含您的值。  它表示最大输出电流为1.5A。

    从 C104到设备针脚的轨迹应更宽。  此外,C104周围还有更多的地面视野

    将是有益的。

    一般情况下,在顶部尽可能多地使用地面,以帮助进行热管理。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../LM5160BKQuickStartCalculator.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 将遵循建议。 非常感谢快速转弯