This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:输出容差参数

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075136/tps51200-vout-tolerance-parameters

部件号:TPS51200

我正在尝试了解影响 Vout 的所有参数。 TPS51200部件具有 REFIN 后的 REFOUT (VEF)和 REFOUT 后的 VO (VTT)。

从另一篇文章(TPS51200:关于 DDR3设计和 VTT 准确性-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛)中可以看到对 REFOUT 的输出电压容差为25mV,而对 VREFIN 的 REFOUT 电压容差为12MV。 在最坏的情况下向上滚动会显示出 Vout 的容差可能为37mV。

但还有另一个参数,Vvosns = 15mV,我认为应该包括在内吗? 或者这是否包括与全氟辛烷磺酸相关的公差?

此外,Vvotol 参数是否包括类似的负载调节和其他 AC/DC 条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,

    如下图所示,全氟辛烷磺酸是一种缓冲版本的全氟辛烷磺酸,可与声控辛烷磺酸进行比较以生成声控全氟辛烷磺酸:

    正确的是,-2A 和2A 之间的最差容差为37mV。

    Vvosns 表中有一条注释,显示此容差适用于 IO = 0A,如下所示:

    我认为,这意味着,在设备没有电流/极低电流的情况下,容差为+/-15mV,而不是+/-25mV。

    由于当前规格,这不适用于负载调节。

    从负载调节数据来看,+/-25mV 规格似乎是整个电流范围内的直流电压所特有的,而不是瞬态过冲/下冲。

    谢谢,

    卡迪姆