This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:硬件重置-状态-数据表

Guru**** 2610015 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075166/bq79616-q1-hw-reset---state---datasheet

部件号:BQ79616-Q1
  1. 请确认我应该用于 BQ79616-Q1的数据表是:
  2.  最近,一名同事显示了一个数据表版本,其中显示了硬件重置。  这不会出现在问题1的数据表中。  CVDD_UV 是否为 BQ79616-Q1启动硬件重置?

 

3.使用电池提供的 BAT 针脚,如果我断开 LDOIN 电源一段时间,然后重新应用图中的哪种状态会让我们进入?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,詹姆斯,

    1.是的,修订版 C 是我们发布的最新数据表。

    2.我在数据表的最后两个版本中看不到这种语言。 我认为这是一份早期的草案,后来被删除。 通常,CVDD 用于通信-它不会导致设备重置,只会导致通信中断。 BAT,LDOIN 和 DVDD 可能导致设备重置。

    3.删除 LDOIN 后,设备将处于 POR 状态,电源恢复后将切换到关闭状态。 该设备需要使用 BAT 和 LDOIN 才能运行。 LDOIN 是包括内部稳压器(如 AVDD,DVDD)在内的设备的主要电源。