This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:最大并联电阻 FB

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43620-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074559/lmr43620-q1-maximum-parallel-fb-resistance

部件号:LMR43620-Q1

您好,

LMR43620-Q1数据表列出了一系列允许的5k-10k 并行 FB 电阻(我假设是为了确保回路稳定性)。 但是,Webench 似乎分配了较大的值-与基于设备目录版本(100k Rfbt)的数据表所期望的值类似:

1)能否更新工作台型号以满足最大并联电阻要求?

2)请确认设备的目录版本不会有此要求吗? 还是数据表尚未更新以反映它?

谢谢,

安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼奥,

    感谢您关注这一点,我将与 Webench 团队合作更新模型,使其与汽车数据表中显示的内容保持一致。  

    该器件的目录版本也将具有与汽车器件相同的 FB 电阻器要求。 一旦我们对目录设备进行了批量投产,目录数据表将被更新以反映最大并行 FB 电阻。 设置可调输出电压时,请参考汽车设备 FB 电阻器部分。  

    此致,

    哈里森草地  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢哈里森!  对于1.8V 的电压,我推荐使用17.8k 的 Rfbt 和22.1k 的 Rfbb。  您可能还需要添加数据表公式来计算 Rfbb,因为这对每个人都不是很明显。  

    此致,

    安东尼奥