This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603:从负载端为 IC 供电

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075038/lm43603-powering-ic-from-load-side

部件号:LM43603

从负载侧为 IC 供电是否会导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    通常,在输入为零电压(或在某些情况下甚至是浮动)时,允许调节器输出电压是不好的。  这种情况可能是由拔下输入时充电的非常大的输出电容器引起的,或者由某种主动负载提供电压,或者由“双馈备用”配置引起的。  变频器内部的功率 MOSFET 的漏极(VIN)和源(SW)之间有一个二极管。  当输出电压接通且输入保持为零电压时,电感器和此二极管将有一条从输出电压到输入电压的路径。  即使输入是浮动的,电流也会流动并尝试为输入电流盖充电,可能是由于电感器盖和电感器的共振而导致电压过高。  这种现象在过去的某些情况下已经出现。  允许电流流经此二极管可能会导致寄生电流打开,甚至损坏二极管。  由于它不是一个“真”二极管,而是当 MOSFET 在芯片上构建时形成的寄生电流,因此它不能在10s-100s 尼秒内获取电流。  与负载串联的阻塞二极管是防止由此引起的任何问题的最佳方法。  TI 还拥有专门针对此类应用设计的“二极管或”控制器。  另请参阅应用手册 SLYT689和 SLVAE57了解更多信息。

    谢谢