This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:400瓦 PFC 功能

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28051, UCC28063, UCC28180, UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075032/ucc28051-400w-pfc-capability

部件号:UCC28051
“线程”中讨论的其它部件: UCC28063UCC28180UCC28019A

大家好,团队

UCC28051是  转换模式 PFC 控制器,数据表“8.2.1设计要求”的输出功率为100W。

我的客户输出功率要求为400瓦,但 UCC28051或 UCCx805x 是否支持400瓦功率?

下面我将介绍 e2e 和700W 的性能,但不讨论400W 的性能。

用于400瓦和700瓦输出的(+) PFC 设备-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    电源由控制器外的电源设备处理,因此控制器本身不具备所支持的最大功率级别。  但是,一般而言,使用单相 TM PFC 控制器(有时称为 CRM)(例如 UCC28051), 开关电流和磁性开始“不合理”地大>~300W。  还有其他因素会影响这种情况 ,例如设计必须操作的输入电压范围。

    以下是 使用 UCC28051 TM PFC 控制器的350W 参考设计示例: https://www.ti.com/tool/PMP22087 。 我没有任何更高功率设计的示例。

    由于不同的应用程序都有其主要的关注点,因此对什么是“合理”或“不合理”可能具有主观性。  但是,在大约200W - 300W 的范围内,客户通常更喜欢交错解决方案(如 UCC28063/4A/5系列),以便将电源划分为两个相位(因此,电源设备和磁力可以相应调整大小),或者使用单相 CCM 控制器(如 UCC28180或 UCC28019A)。

    我希望这能有所帮助。

    此致,

    射线