This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25050:蓄电池电压过低锁定

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25050, BQ25180, BQ25155, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075090/bq25050-battery-under-voltage-lockout

部件号:BQ25050
“线程”中讨论的其他部件: BQ25180BQ25155BQ2970

使用外部电源路径控制功能时。

当没有输入且系统正在通过 Qbat 关闭电池时。

当蓄电池电压过低时,BQ25050是否会禁用 FET?  如果发生这种情况,蓄电池电压将达到多少?  如果没有,您能否推荐在锂电池损坏之前禁用系统电池的部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    我检查了建议的电路,由于 PET 上有一个主体二极管,没有适配器,所以 BAT 至输出路径不会被隔离。 您可以使用 BQ25180,BQ25155等具有过电流和欠电压内部保护的设备。  

    我们还有来自保护装置系列的设备,如 BQ2970。  

    此致,

    Gautham