This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51020:技术指标中 EN1/EN2描述的说明

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51020, BQ51021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075101/bq51020-clarification-of-en1-en2-description-in-specification

部件号:BQ51020
线程中讨论的其他部件:BQ51021

您好,

最新的 BQ51020 规范的陈述令人困惑。  第8.3.5节明确了如何使用 EN1/EN2引脚。  但是,第3页上的 Pin 函数表对 EN1/EN2的描述如下:

“EN1和 EN2用于 bq5020中的 I2C 通信。 如果不需要,请接地。 SCL 和 SDA 用于 bq51021。”

这意味着 EN1和 EN2在某种程度上被用于 I2C。  我觉得这是第4页上的 Pin Functions (续)表的一个副本和粘贴转印。

有人能澄清第3页上的表格对 EN1/EN2的含义,还是这是错误?

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt

    很抱歉让人困惑。

    BQ51020 (非 I2C)- EN1和 EN2 (E4-F4)用于控制适配器功能,请参阅第8.3.5段。  如果不需要,请接地。

    BQ51021 (I2C)--用于 I2C 通信的是 SCL 和 SDA (E4-F4),请参阅第8.3.1段。

    我们将更新第3页/第4页下一个修订版。