This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:TPS22916CN 的输出负载电阻器

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074824/tps22916-output-load-resistor-for-tps22916cn

部件号:TPS22916

大家好,

我们正在调试主板-主板上安装了 TPS22916CN -并用于关闭另一个 IC VCC 电源。 因为没有放电-我认为 IC 没有正确关闭。 我是否可以在 TPS22916CN 的 VOUT 和 GND 之间连接负载电阻器(150ohms)? 同一节点上有0.1uF 电容器。

如果可能的话,我希望能得到快速的回应:)  

谢谢,
阿什瓦蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ashwati,

    是的,可以将150欧姆输出电阻连接到接地,但我建议使用更大的下拉电阻器(如1千欧)。

    这是因为下拉始终处于活动状态, 当设备打开时,150欧姆将会产生更多的直流电流。 虽然设备可以处理此问题,但这是对电源的不必要的消耗。 如果这不是问题,则可以使用150欧姆。

    谢谢,

    Shreyas