This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:锁扣1未在单个双相配置下切换

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075097/lp8733-the-buck1-is-not-switching-at-single-dual-phase-configuration

部件号:LP8733

您好,专家,

设计遵循单个双相配置,如图8-2所示。

软件设置 为2相,如下所示。

       {0x06, 0x4D},/*将 BUCK0_VOUT 设置为1.0V */

       {0x07,0x4d},/*将 BUCK1_VOUT 设置为1.0V */

       {0x03, 0x2E},/*将 BUCK0_CTRL2设置为配置电流限制和电压转换速率*/

       {0x05,0x2E},/*将 BUCK1_CTRL2设置为配置电流限制和电压转换速率*/

       {0x13, 0x0F},/*设置配置*/

       {0x02,0x19},/*启用 BUCK0_CTRL_1 (1.0V)并强制进入双相模式和 PWM 模式*

       {0x04,0x09},/*启用 BUCK1_CTRL_1 (1.0V)并强制进入 PWM 模式*/

 但锁扣1仍未切换。

请建议如何检查。

此致,

黎庆宁

  

现场应用工程师

德州仪器(TI)台湾有限公司

o:+886-2-2175-2582

答:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric 您好,

    LP8733的完整部件号是多少? 无法使用寄存器写入将相位配置从1+1更改为2PH。 它需要更改不在用户寄存器空间中的位。  

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela