This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:在低输入电压到高输出电压时使用 LM5046

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5046, LM5035, LM5045, LM5036, LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074556/lm5046-using-lm5046-at-low-input-voltage-to-high-output-voltage

部件号:LM5046
线程中讨论的其他部件: LM5035LM5045LM5036LM25037

你好!

我想使用 LM5046设计相移全桥转换器(PSFB)。

在应用手册中,只有降级示例。 (VIN > Vout)

但我想让 PSFB 逐步发展。 (VIN < Vout)

输入电压电平为18 - 32V,输出电压为360V,额定功率为5kW。

我想知道这种设计是否可以使用该设备。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kihyang,

    您可以将 LM5046与右侧变压器转速比配合使用。   此处提供了一份讨论 PSFB 逐步提升设计和模拟的白皮书的链接。  此外,LM5046主产品页面还包括一个 Excel 计算器。  我花了几分钟时间将您的要求输入到计算器中,它似乎是有效的。  LM5046还有一个 PSpice 模型。

    我发现另一篇 E2E 帖子中的这篇有趣的评论询问了 LM5046作为一种激励:

    最后,在像您这样的低输入电压下,ZVS 的优点可能很小,由于实现 ZVS 所需的循环电流而造成的损失可能超过 ZVS 所带来的节省。 因此,硬开关全桥(HSFB)是一个值得考虑的替代方案。 LM25037,LM5045,LM5036和 LM5035都是值得关注的部分-尽管您必须为其中的一些部分添加外部驱动程序。”

    感谢您考虑 TI 的产品,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 埃里克!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闭合螺纹。