This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62203:Vin 电压在2.5V 至3.6V 之间的器件的操作

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074766/tps62203-operation-of-device-with-vin-between-2-5v-and-3-6v

部件号:TPS62203

您好,

我了解 TPS62203器件需要3.6V 至6V 的输入电压,以产生3.3V 的稳压输出电压,输出电流介于0至300mA 之间。

输入电压在2.5V 至3.6V 之间时,此设备的输出电压将是多少,例如

如果输入电压= 2.7V,输出电压= 1mA 至50mA,则本例中 PMOS 通道晶体管是否会完全打开,因此输出电压=输入电压,即2.7V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,耶米,

    如果 您将目标 VOUT 设置 为等于或大于 VIN,设备将以100%模式运行。 PMOS 已在此处完全打开。 您获得的实际 VOUT 取决于 VIN,负载 电流, 电感器的直流电阻和 PMOS 的 RDSON。 在  这些情况下,您可以将这些值输入 TPS62203数据表7.3.4部分的方程式中,以检查 VOUT。

    此致,

    瓦伦