This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:使用 TLV1777LV 上的陶瓷输出电容器确认输出没有振荡。

Guru**** 2503615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074857/tlv1117lv-confirm-no-oscillation-of-output-with-a-ceramic-output-capacitor-on-tlv1777lv

部件号:TLV1117LV

您好,

TLV1777LV 上的陶瓷输出电容器是否存在输出振荡问题?

我的客户面临着竞争对手 LDO (BA15BC0FP-E2)上的陶瓷电容器的输出摆动。   我了解 TLV1117LV 推荐陶瓷输出电容器,但不推荐电解输出电容器。  因此,我想确认 TLV1117LV 上的陶瓷输出电容器是否没有问题。  请告诉我们。

此外,如果可能,请告诉我们为什么 TI 只推荐陶瓷输出电容器?

谢谢,致以诚挚的问候,
哈多里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里-桑,你好!

                  根据数据表中的建议, 请在输出引脚(1uF 或更高)使用陶瓷电容器,以避免出现任何稳定性问题。 该器件设计用于具有极低 ESR (甚至 ESR = 0Ω)的输出电容器。 电解电容器的 ESR 值通常比陶瓷电容器的 ESR 值大。 更大的 ESR 可能 导致“零”,从而 导致更高频率 的寄生“极”落在 LDO 的带宽范围内 ,从而 导致不稳定。 这就是为什么我们建议使用陶瓷电容器的原因,这将确保由输出的 ESR (以及随后的寄生“极”)引入的“零”不在 LDO 带宽范围内,从而有助于保持稳定性。 以下应用说明更详细地解释了 ESR 的影响: https://www.ti.com/lit/an/slyt187/slyt187.pdf?ts=1644196484731&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特