This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:降压转换器输入电压:32至55 VDC 输出电压:24V 直流输出电流:3.5A

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074816/tps54561-buck-converter-input-voltage-32-to-55-vdc-output-voltage-24vdc-output-current-3-5a

部件号:TPS54561

尊敬的先生:

我们正在寻找一款降压转换器
输入电压:32至55 VDC
输出电压:24V 直流
输出电流:3.5A

请建议一个符合我们要求的合适零件。

TPS54561DPRR

此致
穆尔西