This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202:LMZ14202TZ (E/X)-Adj/NOPB 和 LMZ14202EXT 之间的区别是什么

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14202EXT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074699/lmz14202-what-s-the-difference-between-the-lmz14202tz-e-x--adj-nopb-and-the-lmz14202ext

部件号:LMZ14202

 我们在不同的应用中使用 LMZ14202TZ (E/X)-Adj/NOPB 已有几年,但现在 DigiKey oder Mouser 等分销商不再提供它。

 LMZ14202EXT 现已推出,但两者之间有何区别? 只有温度范围(-55°C 与-40°C)或确切的是什么?

我们需要尽快得到答案,新板的生产已经停止!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的,它们与 P2P 兼容。  在-EXT 设备上,温度范围会延长。

    请仔细检查这些设备的数据表之间的相互关系,以确保数据表中存在这些数据

    没有影响  您的特定应用程序的重大差异。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michi,

    我认为是的,区别在于工作温度范围。 因此  ,EXT 部件的某些电气特性规格保证最高为-55°C 与-40°C

    谢谢

    -阿里夫