This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2377-1:有源器件原理图回顾,是否需要任何过滤器或其他组件?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2377-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074656/tps2377-1-powered-device-schematics-review-any-filters-or-other-components-required

部件号:TPS2377-1

您好,

我们设计 了使用 TPS2377-1的 PoE 供电设备。 该设备将在3.3V/200mA (最大)下运行。由于该设备的供电低且便于携带,因此我们没有使用任何磁性和隔离变压器。

请您查看设计,并告诉我们在设计中应该添加哪些其他保护和过滤组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    请使用 《PoE PD 示意图回顾指南 》查看示意图,如果您有任何疑问,请告诉我。  

    另请注意,IC 有一个旧的 UVLO,因此它不符合 IEEE802.3标准

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)