This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:印刷电路板侧的电池保护,不是电池组

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2980, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074633/bq2970-battery-protection-on-pcb-side-not-battery-pack

部件号:BQ2970
“线程”中讨论的其它部件:BQ2980

您好,

我设计了一个带充电和蓄电池电源的电路,将蓄电池保护电路放在 PCB 上并断开裸电池。

它一开始就不起作用(将蓄电池连接到电路上并没有打开放电 FET),我开始调试时用示波器测量栅极电压。 突然,电路按预期工作。 进一步调查后,我发现数据表中暗示将5mohms 添加到两个 MOSFET 的 GS 中。 这没用。 但我偶然发现,当我用手指短门时,回路再次工作。

所以我在闸门(Cout 和 dout)之间焊接了一个4.7莫姆电阻器,一切都如预期的那样工作。 UVL 和 OVL 符合规格,电流我没有测量。

有人能解释一下这里发生了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ2980是否是更合适的设备? 至少我找不到一条注释,说明初始连接可能导致 DSG 无法像 BQ2970中那样打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    您是否尝试缩短 VSS 和 V-? 连接电池后,设备将像处于紫外线状态一样工作。 您必须短接 VSS 和 V-,或者连接充电器以启动 IC。

    BQ2980也需要启动,通过将 Vdd 短接到 Pack+或连接充电器,当电池初始连接时,它也将处于紫外线状态。

    我不知道为什么在安全门之间放置电阻器会启用 DSG FET。 如果添加充电器或短路 VSS/V 不起作用,我可以进一步查询。 建议在栅极和源极之间安装~Ω 5-mohm 电阻器。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我需要一个替代的解决方案。 该设备将与18650 LiPO 电池架配合使用。 因此,客户可以在移动过程中交换电池,而启动 BP 的另一个按钮则不是一个选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    我们的保护器 通常 放在电池组内,它们不是在考虑可交换电池的情况下设计的。 初始化 IC 需要一个按钮来缩短 V 和 VSS,或者需要一个充电器。

    我们还有几个单细胞辅助保护器,它们能够通过熔断保险丝来防止 OV。

    对此问题我深表歉意。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门