This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:当 REFOUT 引脚的总电容为2pF 时,出现任何问题。

Guru**** 2539750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074607/tps51200-any-issues-when-total-capacitance-on-refout-pin-is-2pf

部件号:TPS51200

您好,

最新的数据表添加了以下句子。

如果 DDR 侧有一个 REFOUT 电容器,请将 REFOUT 引脚的总电容保持在0.47 μF 以下

 

如果 REFOUT 引脚上的总电容为2uF,会发生什么情况?   是否发生任何问题?

此外,请告诉我们添加此限制的原因。

 

谢谢,致以诚挚的问候,

哈多里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈特里-桑,

    根据 此处链接的螺纹,我们在使用高达10uF 电容的工作台上没有发现问题。 客户尚未报告 PIN 上的4.7uF 有任何问题。 但是,作为预防措施,建议新设计将总电容保持在0.47uF 以下。  

    谢谢,

    卡迪姆