This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:"Fusion 数字电源设计器"-无法访问"导出"

Guru**** 1930900 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074560/ucd90160a-fusion-digital-power-designer---no-access-to-export

部件号:UCD90160A

关于"Fusion 数字电源设计器"(又称 FDPD)的问题-无法访问"Export" (导出)功能

详细信息:

安装 了 FDPD 7.7.1版 ,连接了 USB 适配器 (固件版本1.0.11),但 UCD90xx 设备未连接(我还没有 UCD90xx 设备的样本)

我已在“离线模式”下运行 FDPD,并基于 UCD90160A 创建/定义了简单系统

问题:无法确定如何导出系统(将设备配置既不能导出到闪存文件,也不能导出 PMBus 命令脚本)。

文档“8524.UCD 设备的配置编程.pdf”中显示了“4.1使用 Fusion GUI 导出  Fusion GUI 通常用于导出设备配置数据。 首先,您从文件菜单中选择导出:",但我在应用程序中的任何位置都找不到任何"导出"子菜单。

问题:FDPD 是否支持以“脱机模式”导出? 如果 是,如何访问它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    导出仅在实时模式下可用,在脱机模式下,您只需保存文件进行导出即可。

    此致

    宜和

x 出现错误。请重试或与管理员联系。