This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703-Q1:复位引脚对电源短路(上拉电阻器短路故障)

Guru**** 2315160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075163/tps3703-q1-reset-pin-short-to-supply-pull-up-resistor-short-failure

部件号:TPS3703-Q1
“线程:ABS”中讨论的其它部件

您能告诉我,如果复位时的上拉电阻器短路,可能会产生什么影响? 它会损坏设备吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ito-San,

    是的。 由于这是漏极开路输出,上拉电阻器上的短路可能会使内部晶体管暴露在过大电流中,并导致设备永久性损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Masoud  

    我有类似的问题

    1,当 SENS 引脚暴露在9V 以下时,会发生什么情况? 设备在短模式下损坏?  如果针脚损坏,复位针脚的状态将是什么?  

    2.如果 SENS 引脚可能损坏9伏,是否可以使用串联电阻保护引脚(如果 电源连接了 ESD 二极管,通常可以保护引脚)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ito-San,

    1. eSENSE 引脚6V 上的 ABS 最大额定值。 超过  绝对最高额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏或 影响设备 的可靠性

    2.很遗憾,我们没有针对这一问题的应用电路建议。

    谢谢你。