This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5431:TPS54318RTER 启用阈值

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079626/tps5431-tps54318rter-enable-threshold-value

部件号:TPS5431
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

我们在 设计中使用 TPS54318RTER 来生成1.8V 和3.3V 电压。 两者均由5V 输入电源供电。 根据数据表,我们已使用 EN 引脚上的电阻器分隔器调整了两个输出电压的 Vstart 和 Vstop。\

  •  RToP= 10K,Rbottom = 4.3K

如果电阻值高于,我们将获得 Vstop = 3.892V 和 Vstart= 4.124V。 但这种配置板根本无法启动。 主板无法启动时,主板绘制的电流通常为1.37A。  

当我们更改 RToP 和 Rbottom 的值(根据数据表,分别为133K 和105K)时,主板工作正常。 当前绘制的电流最高为1.67A (正常)。

问题的原因是什么? 请帮帮我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您似乎使用了错误的分电器,使设备无法启用。  

    请 再次检查它。TPS54318 2.95-V 至6V 输入,3A 输出,2-MHz 同步降压 SWIFT 转换器数据表(修订版 C)(TI.com)

    BRS,

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Young,

    感谢你的回复。 但根据数据表示例,我可以看到 Vstop 应该大于2.7V。 数据表中没有提到选择电阻器分频器的其他要求。

    我们正在提供 Vstop = 3.8伏。 这如何导致电脑控制器无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请检查您是否遵循以下公式?

    BRS,

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 使用这个公式,我们计算了电阻值。 应用电路的数据表中也使用了这种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Vstop = 3.892V, Vstart= 4.124V

    R1=(0.944*4.124-3.892)/2.59*1E6=0.4千欧

    r2=0.177千欧

    BRS,

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    但是,根据我们放置的电阻器,我们应该得到 Vstart =4.44V 和 Vstop =4.16V。 我们正在提供5V 电源以启用引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据我的建议,请遵循数据表中的正确公式。  

    如果  Vstart =4.44V,Vstop =4.16V,则应获得 R1=12.1K,R2=4.7K。

    如果  RtoP= 10K,Rbottom = 4.3K, 则应获得  Vstart = 4.15V,Vstop = 3.892V 。

    该电阻值仍应正常工作。

    请分享 schs 和 startup 波形以供审核。

    BRS,

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Young,

    我们正在获得预期的输出电压,但当我们使用10K 和4.3K 填充“启用”分压器时,几乎没有问题。  

    由于主板没有使用上述值启动,我们必须将4.3K 电阻器更改为不同的值,即高于5.6K。 在调试过程  中,我们使用新部件 TPS54318RTER 更改了当前 IC。 此时,主板正在使用10K 和4.3K 的残留隔板值正常工作。

    调节器 IC 批次是否存在任何问题?  告诉我们您对此的想法。

    注册,

    哈雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    只是检查一下,您所说的是哪一部分?  关于“在调试过程中,我们使用新部件  TPS54318RTER 更改了当前 IC”,

    是否有另一个 PN#?

    BRS,

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Young,

    我们已用  较新的部件更换了当前的 TPS54318RTER。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有了它,请告诉我们未来是否有任何问题。

    BRS,

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您回复我的查询。

    "电脑控制器 IC 批次是否存在任何问题"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我认为这批产品没有任何问题,因为每一件装运的产品都需要通过最终测试,并且每一个规格都将通过最终测试得到保证。

    BRS,

    年轻