“线程:测试”中讨论的其它部件
您好,
我们在 设计中使用 TPS54318RTER 来生成1.8V 和3.3V 电压。 两者均由5V 输入电源供电。 根据数据表,我们已使用 EN 引脚上的电阻器分隔器调整了两个输出电压的 Vstart 和 Vstop。\
- RToP= 10K,Rbottom = 4.3K
如果电阻值高于,我们将获得 Vstop = 3.892V 和 Vstart= 4.124V。 但这种配置板根本无法启动。 主板无法启动时,主板绘制的电流通常为1.37A。
当我们更改 RToP 和 Rbottom 的值(根据数据表,分别为133K 和105K)时,主板工作正常。 当前绘制的电流最高为1.67A (正常)。
问题的原因是什么? 请帮帮我们。