This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:放电过程中错误关机

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078772/bq78350-r1-a-false-shutdown-during-discharge

部件号:BQ78350-R1
“线程”中讨论的其它部件:BQ78350BQ76930BQSTUDIO

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

由 BQ78350+BQ76930设计的8S 电池保护板在放电过程中突然关闭,重启后一切正常,可以对其充电和放电。 充电和放电大约四到五个周期后,放电过程中会关闭。  

客户想知道为什么会这样。 请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    最好查看他们的设备设置和日志文件以帮助调试此问题。 设备设置(.gg.csv 文件)可以从 BQStudio 的数据存储器屏幕保存,可以通过单击 BQStudio 的寄存器屏幕上的“开始日志”按钮来创建日志文件。 可能会发生基于电压的关闭,因此最好查看日志文件中的单元电压与关闭电压设置的比较情况。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    感谢你的帮助。

    我仍在等待设备设置和日志文件,并将很快返回。

    另外还有一个问题:

    在放电过程中,电压设置是否有余量触发断路电压?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    停机电压与此参数的设置相同。 放电期间没有补偿或余量。  

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    8s 电池保护板设计用于 BQ78350+BQ76930。 如果长时间打开,断电会自动发生多长时间?

    客户仍然不知道如何获取日志文件。 请帮帮我。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    在 BQStudio 的“寄存器”屏幕上,有一个“开始日志”按钮。 他们可以使用此按钮开始收集日志文件。

    在“数据存储器”屏幕(您所显示的一个图片)上,他们可以单击“导出”按钮将其数据闪存设置保存到文件中。  

    最好能看到这两个文件。 我想知道他们是否在关机设置中设置了错误的内容。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    欠压保护为2.5V,过电压3.65V 不应触发1.75V 断路电压。  

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    我仍然看不到日志文件或数据闪存设置文件。 请让他们捕获这两种情况,以便我可以帮助他们调试问题。

    谢谢,

    马特