您好,
我们在 WEBENCH 电源设计器中模拟了 TPS544C25,其规格如下:
VinMin = 10.0V
VinMax = 12.5V
输出电压= 5.0V
输出电压= 5.0V
输出电流= 5.19A
通过 WEBENCH 结果,所有参数看起来都很好,并且符合我们的所有要求。 当在用于 TI 工具的 PSPICE 中模拟具有相同规格的同一电路时,它会产生错误;相位边界不符合要求。
借助 WEBENCH 功率设计师,相位边界显示 相位范围为47.956度。 但当我们在 PSPICE 中运行相同的时,相位差显示为36度。
/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussion-components-files/196/TPS544.JPG
请澄清我们需要考虑的模拟。 最令人厌恶的是哪一个。
谢谢,此致,
拉马克里什纳 D C
逻辑果蔬技术公司 有限公司