“线程: 测试”中讨论的其它部件
您好,
在我用 BQ24610制造的电路中,虽然我只连接适配器而不连接电池,但 STAT1 LED 指示灯打开,STAT2 LED 指示灯熄灭。 当我连接电池时,STAT1指示灯保持打开状态,而 STAT2指示灯保持关闭状态。 连接蓄电池时,蓄电池不会以任何方式充电,也不会产生充电电流。
由于我对电路的一般研究,我发现当电路中只有适配器电压时,从 PH 节点获得的波形中3.21伏的 VMAX 值没有达到所需的值。 您可以找到 PH 节点波形示例。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
在我用 BQ24610制造的电路中,虽然我只连接适配器而不连接电池,但 STAT1 LED 指示灯打开,STAT2 LED 指示灯熄灭。 当我连接电池时,STAT1指示灯保持打开状态,而 STAT2指示灯保持关闭状态。 连接蓄电池时,蓄电池不会以任何方式充电,也不会产生充电电流。
由于我对电路的一般研究,我发现当电路中只有适配器电压时,从 PH 节点获得的波形中3.21伏的 VMAX 值没有达到所需的值。 您可以找到 PH 节点波形示例。

感谢您的回复!
我将在所附的 rar 文件中发送您需要的图形和电路示意图。 我在两种不同的情况下(无论是否连接了蓄电池)绘制了图形,以显示 PH 节点的变化。 我没有将充电电流图添加到图形中,因为充电电流从未发生过。
如图所示,适配器电压为24伏,电池电压为16.8伏。 通过选择反馈电阻器910K 和130K,VRECH 值根据蓄电池电压进行了调整。
正如我在上一条消息中所提到的,当电池连接或未连接时,STAT 1 LED 指示灯亮起。 在供电电路中未观察到充电电流
尊敬的亚辛:
我对您的波形感到困惑。 电路中施加了什么蓄电池电压? 输出电压测量值是多少(是 SRN)? 如果您在电路上使用了蓄电池,则 SRN 上应有蓄电池电压。
此外,您可以尝试使用另一个 IC 吗? REGN 的建议工作条件高达6.5 V (绝对最大值为7 V),这是以前超过的。 从数据表中可以看出,“在这些条件下或在建议的工作条件下指定的条件以外的任何其他条件下,设备的功能操作不是隐含的。 长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。”
谢谢,
迈克·埃曼纽尔
如果回答了您的问题,请单击“已解决”。
尊敬的亚辛:
我仍然无法理解您的结果。 在您发送的波形中,“Battery inserted.jpg"”(电池)的“Output”(输出)波形最大为80 mV。 在另一个波形“Battery Not inserted.jpg"(电池不是)”中,“Output (输出)”波形最大为920 mV。 我很困惑,因为 SRN 电压为16 V,我希望 SRP 也是一样的。
作为另一项测试,您能否将蓄电池放电至12 V,将其连接至电路,并查看其是否充电?
谢谢,
迈克·埃曼纽尔
如果回答了您的问题,请单击“已解决”。