This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9240:在 Xilinx ML605套件上调试 UCD9240

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077978/ucd9240-debugging-ucd9240-on-xilinx-ml605-kit

部件号:UCD9240

 TI 您好,

我们使用的是 Xilinx ML605套件,UCD9240电源 IC 使用两个数字。

最近,我们观察到其中一个电源 IC 出现故障,并且套件内没有通电。

因此,我们尝试联系 Xilinx,并遵循了他们的指导原则,如下所示

https://support.xilinx.com/s/article/56811?language=en_US

在此过程中,我们注意到该 IC 的地址不断从53d 更改为96d 或126d

我们还观察到 IC 的其中一个电源滑轨无法正常工作。  因此,按照 Xilinx 的建议,我们正在联系您以了解该问题并为解决该问题提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯尔万·库马尔,

    感谢您的帮助。 您能否分享 UC9240原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/xtp052_ml605_schematics.pdf

    主席先生,

    请参见 ML605套件示意图的链接。

    此致,

    斯尔万。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯尔万

    根据地址引脚使用的电阻值,地址应为52d。 如果任一地址引脚对地短路或开路,或者地址引脚处的任何电阻器低于10.2K 或高于210K,则地址可以是126d。 能否测量地址针脚处的电压以交叉检查 ADDRSEN0和 ADDRSEN1处的电阻?

    关于未调节的电源轨,这是在执行任何测试后还是在通电后发生的? 您是否在 U24的所有 UCD9240设备上看到类似的行为? 您能否测量 R134的阻抗(即针脚62和63的阻抗)。 VCC1A_FLT 的状态也是什么? (我假设不工作的铁路是 VCCINT)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali,

    我们按照原理图检查了电阻器值,发现电阻器值正常。我们还观察到电阻器端没有短路或开路

    但是,每次开机时,设备的地址都从96d 更改为126d。 不确定发生这种情况的原因。(地址更改期间未观察到物理电阻变化)

    我们检查了电压,但未发现电阻器有电压。

    ***根据主板示意图信息,地址不应设置为126d。 但我们发现它是由 IC 自动设置的。  

    在初始开机时出现了导轨问题。其它 ucd 设备正在工作,因此没有问题。

    一台设备的电阻为1千欧,另一台设备的电阻为1.4千欧。

    请告诉我们 VCC1A_FLT 应监控什么?

    此致,

    斯尔万。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯尔万

    您提到在 ADDRSEN0和 ADDRSEN1处没有发现电压,这不是一个好兆头。 根据数据表1,您应测量276mV 和358mV 之间的电压。  可能是一些 IC 引脚未与 PCB 正确接触。 是否可以进行焊接回流? (作为快速检查,您可以测量 ADDRESEN0或1处的电压,同时稍微按下设备。 确保您不会因 ESD 损坏设备)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    我们没有看到通过遵循相同的方法有任何改进。每个电源周期的地址保持不变。

    如果您可以提供一个 IC 样本 UCD9240。 我将更换相同的部件,我们将再次验证。

    谢谢,此致,

    斯尔万。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯尔万

    请向 vr@list.ti.com 提供您的送货地址 ,以便我们能够提供 UCD9240PFC 样本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali,

    共享配送详情。

    此致,

    斯尔万。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯尔万

    感谢您分享配送地址。  我的营销/销售团队将向您发送样本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali,

    谢谢你。 收到后,我将计划更换和测试。

    此致

    斯尔万。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。