This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82823:TPSM82823-Webench 错误

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82823A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079726/tpsm82823-tpsm82823-webench-error

部件号:TPSM82823

您好,

我 之前在设计中使用过 Enpirion 电脑控制器 EN5339QI,由于它已经过时,我考虑使用 TPSM82823ASILL 作为替代部件。 我的设计要求如下:

EN5339QI:

VIN=5V

输出电压=3.3V

输出电流=3A

但当我尝试在工作台上模拟这个时,它会说“无法创建电子签名”。 为什么我面临这个问题。 但根据数据表,监管机构可以满足我的要求。 但我不确定为什么我会观察到这一错误。 我是否必须更换此电脑控制器?  它是否不是 EN5339QI 的正确替代品 。 请确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的咨询。

    我用您的规格填充工作台,  TPSM82823SIR 工作正常(见下图)。 您可以再次尝试,并将输入电压限制为5V 至5.5V 吗?

    我检查了 TI.com 中的交叉引用工具,建议使用  TPSM82480MOPx。 未来,您可以在查找 TI 替代部件时使用以下链接。

    https://bomcross.ti.com/en/

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Excel,

    感谢您的回复。

    我正在寻找可调调节调节器,因此 TPSM82823ASILL 将是我的首选。 当我在  工作台上检查 TPSM82823A 的设计模拟时,我收到了错误。 我还尝试使用5V 至5.5V 的输入电压。 它仍然显示错误。 我已经分享了相同的图像。

    工作台设计模拟工作正常,直至输出电流为2.6A。 如果输出电流设置为大于或等于2.7A,则抛出错误。 这种情况的原因可能是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shafali,

    感谢您的反馈。

    我在 Webench 中重现了这个问题,Vout 设置为3.3V。 但是,如果输出设置为1.8V,则不会出现问题。 无论如何,我会将这些信息转发 给我们的建模团队,以便他们可以修复限制。

    随时向您发布任何更新。

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shafali,

    只是快速更新。  我们的建模团队正在更新 TPSM82823A 模型,以支持 Vout = 3.3V 时高达3A 的电流。 在 TI.com 上提供可能需要至少两周的时间。

    您还有其他疑问吗?

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shafali,

    如果您没有更多的查询,我将关闭此线程。

    谢谢你。

    此致,

    Excel