“线程:LM5156”中讨论的其它部件
大家好,团队
数据表中有计算总功率损耗的公式。 我想让 Ploss 选择 FSW。 切换损耗是一个重要因素。
我在数据表中看到以下内容,但如何获得 TR 和 TF? 数据表仅提供该零件驱动器的1.5A 峰值电流容量,如果已知 Qg,那么如何获得这些值,或者我们是否需要其他参数? 谢谢。
巴西卢比
给定
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
数据表中有计算总功率损耗的公式。 我想让 Ploss 选择 FSW。 切换损耗是一个重要因素。
我在数据表中看到以下内容,但如何获得 TR 和 TF? 数据表仅提供该零件驱动器的1.5A 峰值电流容量,如果已知 Qg,那么如何获得这些值,或者我们是否需要其他参数? 谢谢。
巴西卢比
给定
您好,
您可以使用以下公式:
TR =(Qgd+(Qgs/2))*((栅极,FET +栅极,驱动器)/(Vcc-Vmiller,FET))
TF =(Qgd+(Qgs/2))*((栅极,FET +栅极,驱动器)/Vmiller,FET)
Qgd,Qgs,Vmiller,FET,Rgate,FET 是外部 FET 的参数
Rgate,驱动程序是输出驱动程序的电阻- LM5156可能使用1.5欧姆
VCC 是 LM5156 =典型值的 Vcc 电压级别。 6.75如果没有因外部偏差而改变
此致,
斯特凡
斯特凡,你好,
感谢你的回复。 TR 和 TF 似乎只是与外部 FET 相关。
我发现 LM5156可以支持1.5A 峰值电流驱动器功能,它是否与 TR/TF 有关系? 例如,我可以使用 Qg= ITOR_PEAK * t 来估算上升和下降时间作为参考吗? 考虑到最佳情况,我知道1.5A 是峰值电流,如果计算出的上升时间在整个周期内过长,例如2*(Qg/ITOR_PEAK )是>5%* T,那么我需要增加 T (1/FSW),对吗? 谢谢。
巴西卢比
给定