This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:如何计算 TR 和 TF

Guru**** 2535570 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078010/lm5156-q1-how-to-calculate-tr-and-tf

部件号:LM5156-Q1
“线程:LM5156”中讨论的其它部件

大家好,团队  

数据表中有计算总功率损耗的公式。 我想让 Ploss 选择 FSW。 切换损耗是一个重要因素。  

我在数据表中看到以下内容,但如何获得 TR 和 TF?  数据表仅提供该零件驱动器的1.5A 峰值电流容量,如果已知 Qg,那么如何获得这些值,或者我们是否需要其他参数? 谢谢。  

巴西卢比

给定  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以使用以下公式:

    TR =(Qgd+(Qgs/2))*((栅极,FET +栅极,驱动器)/(Vcc-Vmiller,FET))

    TF =(Qgd+(Qgs/2))*((栅极,FET +栅极,驱动器)/Vmiller,FET)

    Qgd,Qgs,Vmiller,FET,Rgate,FET 是外部 FET 的参数

    Rgate,驱动程序是输出驱动程序的电阻- LM5156可能使用1.5欧姆  

    VCC 是 LM5156 =典型值的 Vcc 电压级别。 6.75如果没有因外部偏差而改变

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    感谢你的回复。 TR 和 TF 似乎只是与外部 FET 相关。  

    我发现 LM5156可以支持1.5A 峰值电流驱动器功能,它是否与 TR/TF 有关系?  例如,我可以使用 Qg= ITOR_PEAK * t 来估算上升和下降时间作为参考吗? 考虑到最佳情况,我知道1.5A 是峰值电流,如果计算出的上升时间在整个周期内过长,例如2*(Qg/ITOR_PEAK )是>5%* T,那么我需要增加 T (1/FSW),对吗? 谢谢。  

    巴西卢比

    给定   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.5A 为最大值,但您还需要考虑 FET 的栅极电阻。 因此,1.5A 基本上只会为您提供闸极驱动的输出驱动器的内部电阻。

    上升和下降时间的幅度应小于 T (1/FSW),否则您的开关损失将是巨大的。

    这通常是一些纳米秒。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在过去26天里,我没有看到有关此线程的更新。

    如果问题得到解决,请按“is SOL得很 好”按钮。

    如果仍有问题,请告诉我新的细节。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    没有更多问题。 很抱歉忘记单击按钮。 谢谢。  

    巴西卢比

    给定