This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:每个导轨的 LM5157输出电流额定值

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079194/lm5157-lm5157-output-current-rating-for-each-rail

部件号:LM5157

你好,支持团队  

 为什么每个导轨的 LM5157输出电流额定值不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,红,

    LM5157-Q1反向转换器评估模块 以及 如何使用 LM5157x/LM5158x 设计隔离反向转换器 报告中所述:

     该设计示例为三相逆变器栅极驱动器偏置电源的典型应用生成多个输出电压轨。


    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan

    感谢您的回复,  

    我仍然不知道为什么当前评级会有所不同? 实际上,在应用视图时,三相逆变器栅驱动器偏置电源应该是相同的

    我可以说  

    V1 = 100mA

    V2 = 100mA  

    V3 = 100mA

    总额定功率与75mA + 75mA + 150mA 相同  

    非常感谢  

    红日元   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,红,

    我将与 EVM 的设计者进行双倍检查,但我当前的解释是:

    V1 - V3用于栅极驱动器电路,因为 V3具有额外的电流容量,用于某些附加(可能是保护)电路。

    V0用于控制逻辑,因此输出电压较低。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,红,

    很抱歉耽误你的时间。

    以下是有关此配置的一些附加信息:

    10V 导轨为所有三相的低侧驱动器提供电源,同时也为控制电路提供电源。 每个20V 导轨都适用于其中一个高侧驱动器。  除了一个相位的75mA 额定驱动电流外,v3上还有额外的负载。

    此致,

     斯特凡