This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122ZA:关于重新启动

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122ZA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078475/lm5122za-about-restart

部件号:LM5122ZA

您好 E2E,

我们的客户正在评估使用 LM5122ZA 的双相升压转换器。
当向 UVLO-Pin 输入约80 usec 的低信号时,电路不会重新启动并保持停止。
数据表说:“在此软启动序列开始时,请使用内部 SS 下拉开关将 VSS 降至25 mV 以下”。

是否正确地认识到需要将 VSS 降低到低于25 mV 才能重新启动?
用外部电路强制降压电压是否正常?

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AcGuy:

    是的,软启动引脚(软启动盖)上的电压需要降低到25mV 以下,以确保软启动序列。 这也可以通过外部电路来实现。

    请参阅数据表:第 7.3.7节软启动

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好!

    感谢你的回复。 如果 VSS 在重启时电压超过25mV,您能告诉我电路无法重启并保持停止的原因吗?

    此致,
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AcGuy:

    我的假设(没有其他测量结果):

    当变频器在输出电流盖放电后启动时,需要由电源输出提供更大的电流以提高应用。 这样会触发过电流情况并强制功率级再次关闭。

    因此,软启动电路需要缓慢上升输出电压,并允许在功率级使用有限电流来上升应用。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AcGuy:

    在过去23天里,我没有看到有关此线程的更新。

    如果问题得到解决,请按“is SOL得很 好”按钮。

    如果仍有问题,请告诉我新的细节。

    此致,

     斯特凡