This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157EVM-FLY:有关输出电压和电流的一些问题。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157EVM-FLY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077355/lm5157evm-fly-some-question-regarding-the-output-voltage-and-current

部件号:LM5157EVM-FLY

各位专家:

关于 LM5157EVM-FLY,三个隔离输出的电流不同。

1.我是否知道如何设置这些输出电流?

2.从我的角度看,三个阶段意味着三个产出将是相同的。

我有道理吗? 三个阶段的定义是什么? 或者,这仅仅意味着该设备有三个输出。  

3.从您的角度看,这些结果有什么作用?

什么应用需要10V/250mA 和20V/75mA 和20V/150mA?

谢谢你

陈亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    对于回扫,您可以拥有多个独立输出。 输出电压将被交叉调节。

    负载只是由设计设定的-与具有单输出的回扫相同。

    就在昨天,已经发布了一份应用程序报告,描述了计算结果,也许这会为您提供所需的其他信息。

    https://www.ti.com/lit/an/snva940/snva940.pdf

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    我对这三个输出后的原理图很好奇。

    Vout 2,3,4之后将连接什么? 您是否有功能块或原理图? TI 是否有可在该回扫后连接的设备?

    2.为什么需要三相逆变器栅驱动器上的回扫结构? 对于需要隔离功能的哪种应用?

    3. Vout 4的电流为何比其他电流高? 这种区别是否有任何考虑因素?

    4.从您的角度看,主要输出10V 是用于哪些应用或设备?

    巴西,

    谢谢

    陈亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    抱歉,我在上面粘贴了错误的链接,这是正确的链接:

    https://www.ti.com/lit/an/snva994/snva994.pdf

    (目标应用在简介中有所描述。)

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    过去27天,我没有看到此线程的更新。

    如果问题得到解决,请按“is SOL得很 好”按钮。

    如果仍有问题,请告诉我新的细节。

    此致,

     斯特凡