This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:TPS40170-EP 曲柄模拟器

Guru**** 2508345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077709/tps40170-tps40170-ep-crank-simulator

部件号:TPS40170
“线程: LM5145”中讨论的其它部件

TI 团队您好,

  • 我们只想验证 TPS 曲柄模拟器装置 PCB 中的组件位置。  

我们的 PCB 中有4层  

  1. 第1层顶层(信号)
  2. 第2层电源3.3V
  3. 第3层接地  
  4. 第4层底层(信号)

我们 PCB 的下图通过使用 TPS40170 IC 来表示直流-直流转换组件的位置。

我们已将 PCB 输出文件附加在 PDF 和 Gerber 文件中。 我们想知道所有参数都是在组件放置的间隔后执行的。  

我们期待 TI 提供以下反馈

  1. 我们是否需要对部件放置进行任何修改。
  2. TPS40170,滤波电容器和 MOSFET 安装在 EMC 屏蔽中,请与我们公司合作,这些放置在被封隔内的组件是正确的还是错误的。
  3. 根据 TI 的确认,我们将继续制造该板。

e2e.ti.com/.../_5F00_PCB_5F00_4L.zip

如果需要更多详细信息,请告知我们。

此致,

阿纳巴桑·米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安巴拉萨  

    1.很难猜测哪一个组件是哪一个... 通常,IC 周围的部件现在离 IC 太远。 请将 VIN,车尾箱和 VBP 电容器置于靠近 IC 的位置。 请将 底部反馈,底部 UVLO,FB 和 RT 电阻器置于离 IC 更近的位置。   

    2.通常,输入滤波器组件放在护罩外。 其余部件(包括电感器)都放在护罩内。  

    3. 客户负责组件选择和布局设计,并验证和测试其设计实施情况以确认系统功能。  

    -李家祥(应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下参考设计:

    https://www.ti.com/tool/AUTOCRANKSIM-EVM

    顺便提一下,LM5145现在比 TPS40170更受欢迎(更低的成本,更好的性能)。 它具有相同的电压模式结构和补偿,因此它应该是一个简单的替代方案。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安巴拉萨  

    如果可能,请下次将原理图与 Gerber 文件一起发布。

    李家祥(应用 工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃丽卡,

    感谢您的建议,我们将与 Gerber 文件共享原理图。

    根据 TI 之前的评论,我们更改了 TPS40170相关组件的放置位置。  

    如果有任何缺陷需要解决,请回复我们。  

    它是一个四层电路板。

    第1层-信号层(顶部)

    第2层-电源5V 层

    第3层-接地层

    第4层-信号层(底部)

    e2e.ti.com/.../4527.Project-Outputs-for-Free-Documents.zip

    谢谢,此致,

    阿纳巴桑·米

    电话:9677038538

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,EricLee,

    PDF 文档丢失了,我将其附在这里。

    e2e.ti.com/.../Job1-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在不在办公室了。 我会尽快回复。

    李家祥(应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,EricLee,

    感谢你的介绍。 我们计划使用 LM5145芯片。 我们正在研究这一问题。 我会尽快与 大家分享这条线路图,以便你们提出评论。 请忽略以前的支持请求。

    谢谢,

    阿纳巴桑·米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安巴拉萨

    如果您需要 LM5145设计审查,请创建新线程。

    我要结束这个话题。 谢谢  

    李家祥