This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:能否满足客户要求?

Guru**** 2504875 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810, UCC28811, UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077171/ucc28810-can-meet-customer-requirements

部件号:UCC28810
“线程”中讨论的其它部件: UCC28811UCC28050

您好,

我的客户正在寻找 LED 照明控制器,并在 TI.com 上找到 UCC28810/1。
客户能否使用 UCC28810或 UCC28811设计电路以满足以下要求?

或者是否有其他 TI 器件满足其要求?
  输入:AC 100V
 输出电压:12V
 输出电流:0.36A
 输出:4.32瓦

此致,

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko-San,

    如果应用需要 PFC,则可以使用 UCC28810/1。  请参阅此参考设计,该参考设计可用作起点, 并可缩放至您的电压和功率级别: www.ti.com/.../PMP6024

    如果您正在寻找库存中的替代件,UCC28050/1与 UCC28810/1非常相似。

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线,

    我的客户希望确认一件事。
    您认为我的客户 在   上述要求条件下是否可以使用 UCC28810/1获得低于7.0VA 的表观功率?

    此致,

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko-San,

    我没有关于该设计的数据,但如果计算粗略,假设效率为90%,4.32W 输出将代表4.32/0.9 = 4.8 W 输入功率。  4.8 W/7VA 的 PF 为0.686。 合理的设计应该能够满足这一标准。

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线,

    感谢您的确认!

    此致,

    希拉诺