This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:关于 FPWM 同步/模式转换的 WeBench 错误纠正请求

Guru**** 2586575 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078364/lm76005-webench-error-correction-request-about-sync-mode-conection-for-fpwm

部件号:LM76005

您好,


我的客户使用 LM76005满足以下要求。
 VIN=36V
 VO=5V
  Iout (最大)=3A
 FPWM 模式
基于 WeBench,它们将同步/模式与 VIN 绑定。
但是,由于同步/模式是逻辑输入,其绝对最大电压为5.5V,远低于 VIN=36V,因此 LM76005因该错误而损坏。
请在下次更新时更正 WeBench。

此致,

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuhiko-San,

    感谢您报告此问题,您回答正确,我们不应将同步/模式 PIN 与 VIN 绑定。

    我们已更新了 FPWM 模式的 WEBENCH 示意图,并 将模式引脚连接到 Vcc。 希望这是好的。

    以下更新 将在下一个 WEBENCH 发行版(暂定 于本月末)在 TI.com 上提供。 一旦 TI.com 上提供了此更新,我们将进行更新  

    此致

    沙欣·西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沙欣

    感谢您修复 WebBench。
    我期待在 TI.com 上提供修复程序时收到您的更新。

    此致,

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuhiko-San,

    此更改可在 TI.com 上获得。  

    此致,

    沙欣  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沙欣

    太棒了!
    非常感谢!

    此致,

    希拉诺