This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:并行应用和设备推荐

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3435, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079520/lm3435-application-in-parallel-and-device-recommendation

部件号:LM3435
“Thread: TestTPS92641”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户有一个关于 HUD 的项目。 他们希望使用我们的 RGB 驱动程序。 将有三个灯珠,每个灯珠需要3~4A 的电源电流。 我们的 RGB 驱动程序(例如 LM3435)仅支持高达2A 的 LED 电流。 因此,这里的问题是:

1. LM3435支持是否并行应用? 例如,两个 LM3435一起提供一个灯珠,因此每个 LM3435只提供约1.5A~2A。 有能力吗? 或者会出现什么类型的问题?

2.此应用程序是否可以使用其他解决方案?

感谢您的回复,并期待您的回复。

此致,

贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贾斯珀

    1.我以前没有尝试过,但认为此解决方案可以发挥作用。 2我的方面担心1)对于第二台设备,没有使用增压部件。 我不确定当增压打开时频道是否可以工作。 2)内部 FET 的限制为6A,因此如果需要支持约4A,VOUT/VIN 比率不能过高。

    不幸的是,我们也没有保留 EVM。 我可以支持测试,但需要等待 EVM 到达,可能是下周晚些时候。

    2. LM3435是我们产品组合中一款非常独特的设备,我们没有新一代的设备。 来自 TPP (如 TPS92662和 TPS92663 )的矩阵管理器可能满足您的要求。 你可以看看它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好

    感谢你的回复。 我会与我的客户核实。 并期待您基于 LM3435EVM 的测试结果。  希望它能满足要求。

    此致,

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贾斯珀

    希望董事会能在一周内到达。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好

    基于 LM3435EVM 的测试结果是否有任何更新? 期待您的回复。

    此致,

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贾斯珀

    很抱歉我出差时不在办公室。 我将在星期五回复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好

    谢谢,我会等待您的更新。

    此致。

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贾斯珀

    如果没有启动,设备将无法正常工作。  使用一个 LM3435作为主增压器,另一个用作电流吸收器是不正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好

    谢谢。 因此,我们没有支持高达3~4A 的 RGB 驱动程序,我对吗?

    此致,

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贾斯珀

    是的,我们没有办法支持如此高的电流。

    我们可以使用3个单通道设备来支持它。 客户系统需要什么电源电压和输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好

    电源电压可调,电流设置为5V。

    输出电压范围为2.0至3.5V。

    有什么建议吗? 谢谢。

    此致,

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贾斯珀

    客户似乎需要降压型 LED 驱动器。 对于如此高的功耗,我们只有控制器解决方案 TPS92641。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好

    谢谢。 我将与客户核实您的建议。

    此致,

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贾斯珀

    我将首先结束这一主题。 进一步支持您可以给我发送电子邮件或使用其他线程。 谢谢。