This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:1.8V 输出?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080155/tps61094-output-of-1-8v

部件号:TPS61094

我想在强制降压模式下使用 TPS61094,锂离子电池输入电压=3V,输出电压为1.8V。但是,数据表显示了1.7V 输出的降压设置。 设备是否能够输出1.8V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    很抱歉。 反馈分隔器已在内部进行了修复,如果我们要改变它,目前可能需要时间。 请您分享该卷,为什么需要1.8V 输出? 也许我可以为您推荐更合适的设备。 谢谢!

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    是否有任何答复?

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    假设问题已解决,我将关闭此线程。

    -文浩