“线程”中讨论的其它部件: TPS61230A
您好,
我使用 BQ25895为基于 Raspberry Pi 计算模块4的主板供电。
拔下电源时,BQ25895应切换到升压模式,使电压在40毫秒内降至(我猜是)电池电压,然后才会出现正确的电压。
我在卸下电源时进行了一些测量:
以下是 PMID 的电压:
以下是 VBUS 的电压:
不幸的是,电压下降有时会导致 Raspberry 电脑模块重启,这对我们的应用非常不利。
发生这种情况时,我以1秒的时间间隔读取所有寄存器(并在此时间间隔内请求 ADC 转换)。 以下是寄存器:
3F 5 AD 30 20 13 5E 8D 3 44 93 B6 0 97 5F 60 59 9A 17 3F 39
3F 5 AD 30 20 13 5E 8D 3 44 93 B6 0 97 5F 60 59 9A 16 3F 39
3F 5 AD 30 20 13 5E 8D 3 44 93 B6 0 97 5F 60 59 9A 16 3F 39
<--此处已卸下电源
3F 5 AD 30 20 13 5E 8D 3 44 93 E2 0 97 5F 60 59 1A 16 3F 39
3F 5 AD 30 20 13 5E 8D 3 44 93 E2 0 97 5B 59 0 3F 39
3F 5 AD 30 20 13 5E 8D 3 44 93 E2 0 97 5B 59 0 3F 39
3F 5 AD 30 20 13 5E 8D 3 44 93 E2 0 97 5A 5A 59 0 3F 39
3F 5 AD 30 20 13 5E 8D 3 44 93 E2 0 97 5B 59 0 3F 39
3F 5 AD 30 20 13 5E 8D 3 44 93 E2 0 97 5A 5A 59 0 3F 39
这是一个非常相似的电路,如9.3 (第54页)数据表中所述。
VBUS 连接到降压转换器的输出,因为我需要更大的电压输入范围。 肖特基二极管按照9.3中的数据表的建议从 SW 连接到 PMID。
下面是原理图(V_LDO 为2.8V,来自直接由电池供电的单独 LDO 稳压器):
您是否需要更多信息? 我们非常感谢您的帮助。