This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3224:缺少信息

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079055/lm3224-missing-information

部件号:LM3224

您好,

你好。  以下需要提及 IC LM3224MM-ADJ/NOPB 的电气特性。 请给出建议。 非常感谢。

热关闭滞后
高电平输入电压
低电平输入电压
输入泄漏电流
负载调节

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    你好。 我想跟进客户的问题。 非常感谢。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    很抱歉,我们的工程师在过去几天没有找到。  我已经给他们发了一封信。  他们应该在下周初回到您的位置。

    我看了数据表,热关机需要进一步的工作才能获得答案,但数据表暗示150C Tj 应该是有保证的工作温度。

    数据表显示 IC 将使用2.7V 至7V 范围内的 Vin 操作。  这能回答您的低电平和高电压问题吗?  

     数据表还指示 EC 表中的 IQ:

    关于输出调节,请参考以下参数。  这不包括外部反馈电阻器公差。 在评估输出调节时,您需要在 VFB 变化的基础上添加该值。  

    谢谢,

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我已要求输入高电平电压(VIH)和低电平输入电压(Vil),但您已提供输入电压范围。

    我需要与静态电流不同的输入泄漏电流。

    关于负载调节,您能为我提供更多 的细节吗?也可以为我提供负载调节的确切值。

    请向我提供以下详细信息。

    热关闭滞后
    高电平输入电压
    低电平输入电压
    输入泄漏电流
    负载调节

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    我想你已经回答了你的问题。  

    很抱歉,我不理解高电平输入电压和低电平输入电压的含义。 对于升压转换器,我们仅指定 VIN 范围。

    输入泄漏电流是什么意思?