This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2940C:组件输出电压错误

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2937

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078823/lm2940c-wrong-output-voltage-by-the-component

部件号:LM2940C
“线程”中讨论的其它部件:LM2940LM2937

您好,  

 我们通常在仪器中使用此组件,用于特定的输出电源区域。

在上一批生产中,我们在许多方面都发现了不符合规范的行为:更详细的是,一旦仪器供电,LM2940输出电压就会降至4.3V。 我们检查了电路板,没有发现导致电流吸收过度的严重情况。 不幸的是,由于在寻找新产品时遇到了巨大的问题,而且大量的电路板已经完成,我们不会继续替换 LM2940产品,所以我想问,由于您在产品方面的经验,我们是否可以认为这些产品是可靠的, 尽管输出电压超出规格。 事实上, 由于这种4.3V 值实际上不会影响我们的仪器功能,我们可以继续使用这些部件,而不替换它们。

最后一个注释:组件温度在工作期间似乎仍然很低。

此致

Matteo G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matteo,

    您能否提供电路示意图以及显示输入电压和输出电压的示波器图?  

    为了安全起见,我们应该检查压降电压。 在输出电压降至4.3V 时,您能测量负载电流吗?  如果负载电流难以测量,您可以测量输入电流,该电流应等于接地电流和输出电流的总和。  通常,输出电流的量级大于接地电流,因此输入电流测量值约为输出电流。

    谢谢,

     斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯蒂芬,

     感谢大家的关注。 我使用示波器分析了输出电压。 我没有看到任何类型的摆动或奇怪的瞬态。 电流吸收远远低于部件提供的最大电流。 我们的主要关注点是,电压降过大的组件安装在图解自10年以来一直保持不变的产品上,我们从未观察到这种行为。 与此同时,我们在另一个德州组件 LM2937上遇到了相同的问题,多年来,我们在许多产品上都使用了该组件。 仪器示意图未更改。  

    此外,在这种情况下,功能上我们没有任何问题,由于电子元件的极度短缺,我们还希望使用具有这种奇怪的压降的元件。 因此,我们需要 LM2940和 LM2937内部结构的专家保证,这一缺陷不会影响组件的可靠性。  

    非常感谢,

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Matteo,  

    斯蒂芬今天已经离开了,所以我想对此采取后续行动。 您会看到 两个不同的 LDO (LM2940和 LM2937)的输出电压下降~15%,这似乎很奇怪,让我认为您的应用中的某些情况可能已经发生了变化。 由于全球 IC 短缺,是否有可能使用新芯片供应 VIN 或负载?  

    为了帮助我们进行评估,请在同一个图解上发送 Vin,Vout 和 Iout (如果可能)的示波器,以便我们可以查找任何异常行为。  

    最后,请确认您的采购团队直接从 TI 或我们 的授权分销商购买了这些部件。 我们知道,由于 全球 IC 短缺,我们的许多客户处于充满挑战的境地,其中一些客户一直在向未经 TI 授权分销商购买部件,这增加了设备可能不是真实的 TI 部件的风险。  

    Kyle Van Renterghem  

    应用程序管理器

    TI LDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,凯尔,

     感谢你的回复。 实际上,我们的原理图中没有任何改变。 但是,根据您的建议,我们在采购部门的支持下进行了检查,发现我们的电子产品供应商因巨大的组件危机而被迫购买这些组件。  

    因此,在这种情况下,您是否可以确认您无法为我们提供支持,以了解输出电压值不正确的原因? 我们对获得正确的值不感兴趣,因为实际较低的值不会影响仪器的运行,但我们希望在可能的情况下了解这一较低值的原因是否会严重影响组件的可靠性。

    此致

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Matteo,  

    我理解这种情况,许多客户目前处境艰难。 我们没有理由期待 TI 制造工厂的大量差异会导致如此大的跌落,从而使设备成为假冒产品。 这意味着我们可能提供的任何建议都可能不正确,因为它可能不是 LM2940 IC。 我建议查看 TI 的反假冒政策/提交表 https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html ,因为像您一样,如果您看到了变化,我也会担心设备性能不符合您的应用要求。