This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:首先发出随机警报

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078821/tps536c7-first-to-alert-random-occur

部件号:TPS536C7
“线程: 测试”中讨论的其它部件

dears,

为什么要设置此位来断言?

我有检查设置,此位缺省值为0b,但有时我可以看到 启动时的第一个警报是断言。

我是否可以知道原因以及如何避免这种说法?

巴西

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    第一个断言位的用法是许多设备都在断言 SMBLERT#。 此位为主机提供了一种方法来了解第一个出现问题的设备。

    您的系统中是否有其它设备? 如果是,您是否看到其他设备也在断言此位? 您是否还看到 SMB_ALERT#(引脚15)正在降低?

    status_byte (78)/status_word (79)可以告诉您哪一个故障正在断言第一个断言位。

    可以设置 SMBALERT_mask 位以避免设置“首先声明”。 但这也会屏蔽 SMB_ALERT#(引脚15)信号。

    谢谢,此致,

    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 艾什瓦里亚,

    在当前设计 中,使用两个共享相同 PMBus 的多相控制器,而不连接该总线中的其他设备。

    下面是步骤:

    1.我检查主机寄存器发现  SMB_ALERT 过低

    2.检查输出电压是否正常

    3.连接 GUI 并查看 第一个警报是 断言

    4.单击清除故障,然后检查主机寄存器 SMB_ALERT 是否偏高

    5.尝试关机并开机多次可能会看到 第一个要发出警报的是 来自 GUI 的断言

    6.检查 此位默认设置为0b

    我仍然不知道 到底是什么原因引起了人们的警告。

    巴西

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    SMB_ALERT#及因此“首先发出警报”可能会由于输出电压以外的多种原因而降低:

      

    您可以给我发送以下注册表(79小时)和(78小时)的值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾什瓦里亚,

    我尝试过几次,最终看到 第一个警报。

    (79小时)和(78小时)都是0x03。

    巴西

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    根据79h 和78h 的数据,错误信息看起来像是在7Eh (STATUS_CML)中。 由于以下列出的多种原因,状态 CML 显示错误。 但 这不会导致电源转换中断,这也是您认为输出电压稳定的原因。

    您可以检查 STATUS_CML 寄存器以找出错误的原因。

    谢谢,此致,

    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾什瓦里亚,

    7Eh 为0x01,从寄存器表 中显示[发生其他通信错误]。

    所以我似乎无法找出 错误的原因?

    巴西

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    其他通信错误可能包括多种可能性。 您可以在 CML_Other 下检查数据表中提到的某些条件。

    谢谢,此致,

    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾什瓦里亚,

      这种情况是否有任何可能:

    由于我们使用 TPS536C7“B1”版本,但我们没有 B1配置(仅限 B0配置)。

    所以我们使用 B0配置导入 B1硅,可能需要设置一些设置?

    我们以前 使用 A0配置导入 A0硅片,这是可以的,因为我们没有看到这种错误发生,我可以确保 A0和 B1之间的硬件设计没有变化。

    巴西

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,方

    我需要与后端团队一起检查这些版本的差异。 我会在某个时候再回来讨论这个问题。

    此致,

    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,方

    不同版本的对比变化无法比较,因为它涉及不同类型的 H/W 和 F/W 变化。 您可以通过电子邮件向我发送客户使用的配置文件,我可以将其与 B1配置文件进行比较,我必须查看这些文件的区别。

    此致,

    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾什瓦里亚,

    请给我电子邮件地址,谢谢。

    巴西

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A-BHATNAGAR@TI.COM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾什瓦里亚,

    请选中电子邮件框以获取配置文件,谢谢。

    巴西

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认

    我将通过 EOD 测试并告知您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    我用 B1配置文件检查了 B1 Silicon,发现了相同的故障。 我还检查了您的配置文件。 这没有问题。

    但是,问题如下:

     启动时的高级 GUI 正在读取/写入某些寄存器,这些寄存器不是要读取或写入的。 如果您从低级 GUI 读取状态(完全不打开高级 GUI),您将看到注册表正常。

    您也可以在系统上确认。

    谢谢,此致,

    艾什瓦里亚