《线程》中讨论的其它部件:, AWR1843, TM4C129ENCZAD, LP87702
需要编写一个程序来设置 LP873347RHDT 的输出电压。
我想听到以下消息。
1.编写程序
您使用哪种软件编写程序?
2.编写程序所需的一切
向 IC (电路板等)编写程序所需的内容
或者您输入的是什么针脚?
我认为它是17针和18针。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
需要编写一个程序来设置 LP873347RHDT 的输出电压。
我想听到以下消息。
1.编写程序
您使用哪种软件编写程序?
2.编写程序所需的一切
向 IC (电路板等)编写程序所需的内容
或者您输入的是什么针脚?
我认为它是17针和18针。
你好,Hiroyuki,
首先,我希望大家注意到,只能更改 LP873347RHDT 中的寄存器(易失性)值,而不能更改非易失性内存内容。 因此,基本上您需要在系统中安装 UC,以便在加电时将值加载到 LP873347RHDT。 断电时,设置将丢失。
配置指南中有更多有关如何在开机时配置寄存器的详细信息: https://www.ti.com/lit/ug/snvu582a/snvu582a.pdf
1.只要您可以通过 I2C 总线写入数据,使用哪种软件就无关紧要了。
2.您需要 I2C 主机设备(UC 或类似设备),I2C 数据和时钟连接到 LP8733 I2C 总线(引脚17和18)。 在接入 I2C 之前,电源电压(Vana)需要升高。 出于测试目的,您可以使用我们的 LP87330Q1EVM,该 EVM 具有板载 UC 处理 I2C 通信。 或 Aardvark I2C 主机设备或类似设备。
谢谢。
此致,
Tomi Koskela
你好,Hiroyuki,
PMIC 和 AWR1843可以通过 I2C 进行通信。 我们的 EVM 也是如此。
AWR1843会向 MX25V1635FZNQ 发送命令,用于刷新和读取数据(也用于擦除)。 发送的命令符合闪存数据表。
[引用用户名="488655" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1076806/lp8733-write-to-the-register-lp873347rhdt/NC3986UART#3986682"] 2.TM4C129ENCZADT3或(TM9ZI3或 TM4DI3格式)
我不确定这种芯片。 请问与芯片通信的用例是什么?
此致,
阿亚伊什
你好,Hiroyuki,
是的,可以通过 I2C 与 AWR1843进行 LP873347通信,正如 Aayush 前面提到的那样。
如果 LP87702连接到相同的 I2C 总线,则需要检查它们是否与 LP87702发生地址冲突。 LP873347 I2C 地址为0x60。 对于 LP87702,它取决于完整的部件号,您可以在《技术参考手册》中检查特定 PN 的 I2C 地址。
谢谢。
此致,
Tomi Koskela