This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:特定负载的回路稳定性

Guru**** 2338750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A, TPS543C20, TPS546D24A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077707/tps543c20-loop-stability-for-certain-loads

部件号:TPS543C20
“线程”中讨论的其它部件:, 100A测试TPS546D24A

大家好,团队

我们的客户正在尝试在  Webench 中模拟 TPS543C20和 TPS543C20A, 并想知道是否 有用于计算特定负载环路稳定性的选项。

此外,他还使用了产品页面上的 Excel 计算器工具,并希望检查库存调节器的稳定性值。 根据我们的客户,  

我能够分析您共享的 Excel 计算器。 但如何检查堆叠式调节器的稳定性值。 在我们当前的设计中,我们已将两台 TPS543C20稳压器堆叠到0.8V @ 80A 的电流。 这是否可以使用相同的 Excel 计算器来计算?

此致,
丹尼洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    尽管 Webbench 模型和 Excel 计算器工具没有用于分析可堆叠 TPS543C20/C20A 配置稳定性的选项,但 Excel 计算器工具可以为双相实施的频率响应提供良好的估计值。 请填写单相计算器,(假设第二相的电感器/斜坡设置/输出电容相同),计算器上提供的波德图将提供对堆叠 TPS543C20应用的频率域稳定性的良好估计。 在80A (每相40A)等较高负载电流下,您可能会预期增益曲线会减少5dB 左右,对相位余量和增益裕度几乎不会有任何影响。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,

    感谢您的回复。 根据我们的客户,

    感谢您的反馈。
    如果我们有 pico 第二个瞬态(最高100A/120A),IC 能处理它吗?
    或者,在设计上是否有办法处理这一问题?
    请提供您的意见。

    此致,

    丹尼洛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 达尼洛,

    阿历克将很快检查并回复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    我可能希望使用 TPS543C20的堆栈配置保持微微秒瞬态,但我无法立即验证/测试这种情况。 计时足够快,设备可能无法检测到故障。 否则,如果检测到故障,设备将会发生故障,并可能恢复到其输出电压设定点。

    为了设计100A 应用,我建议使用 TPS546D24A 进行3相或4相配置。 这可能会处理120A/160A 的连续输出电流,并避免在微微秒瞬态期间可能出现的任何不确定性。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,

    我们的客户表示。  

    感谢您的回复。
    我们希望了解更多关于不同瞬态电流值的 IC 行为的详细信息。
    IC 是否可以处理1ns,500ps 和100ps 的240A 瞬变。
    200A,适用于1ns,500ps 和100ps。
    150A,适用于1ns,500ps 和100ps。
    100A,适用于1ns,500ps 和100ps。

    (总共12个瞬态电流组合)

    在工作台设计器工具中是否有任何选项可以模拟相同的响应并检查瞬态响应。
    请提供您的意见。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    不幸的是,Webench 不支持可堆叠配置,PSPICE 也不支持。 为了模拟瞬态响应。 我建议使用单相 TPS543C20,当前步骤为所需值的50%。 对于瞬态响应模拟,如果可能,我建议使用 PSPICE,但 Webench 可以提供合理的想法来了解大多数情况下的预期结果。  

    对于100ps,500ps,1 ns 的当前步骤,我希望设备输入过电流响应(假设电流返回到 TPS543C20额定范围内的稳态值,则可能保持1个瞬态 ps)。 在这种情况下,我建议使用4相 TPS546D24A 配置,以便可能满足瞬态响应。 TI 确实在这些电流级别提供了其它控制器/电源模块解决方案,但我不认为 TPS543C20一定是该应用领域中最好的部分。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,

    我们收到了客户的以下进一步询问:

    TPS543C20可以处理的最大瞬态电流(具有瞬态时间)是多少?
    1 ps 是否为100A?
    如何在 Webench.中模拟这种情况? 这是一个新的问题,我不太清楚使用 Webench 进行瞬态分析。 请您分享任何有助于我计算此值的演示视频。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    不幸的是,TPS543C20不受 Webench 支持,但 TPS543C20A 受支持。 该设备使用的控制器性能与 TPS543C20设计相同,BOM 也相同。

    关于使用 Webench. 我会采取以下步骤:

    请访问 https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator

    2.在部件号字段中,键入/选择 TPS543C20A

    3.输入相关的输入和输出电压条件,单击查看设计

    4.根据需要定制设计,选择模拟,在左侧选择负载瞬态

    5.在原理图窗口中,选择脉冲电流源并进行配置

    Webench 培训视频也可在此处获取: https://training.ti.com/how-to-use-webench-power-designer

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,

    我们收到了以下客户的进一步询问。

    请确认 TPS543C20支持的最大瞬态电流。 (具有瞬态时间的最大电流。)

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    TPS543C20的高压侧过电流保护为60A。 在两相配置中,这意味着在负载瞬态期间可保持的最大负载电流为120A-(0.5*电感器波纹电流)。

    关于时间安排,我不确定该规范是否具有特征。 我预计 HSOC (高侧过电流)保护将以100秒的波次秒的速度启动。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德