This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3996:降压转换器的备用部件,具有加电复位功能

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3996, TLV751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076708/lp3996-alternative-part-for-a-buck-converter-with-a-power-on-reset-function

部件号:LP3996
“线程: TLV751”中讨论的其他部件

尊敬的先生:

与 LDO:LP3996_1相比,我们正在寻找具有通电复位功能的降压转换器的替代部件。 (如果当前评级稍有不同,请同时建议)。

此致
穆尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,穆尔西,  

    您是否正在寻找降压转换器或替代 LDO?  

    谢谢,  

    麦克基拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    请建议使用这两个选项,Sir Power-On Reset (开机重置)功能是强制性的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,穆尔西,  

    我建议更换用于 LDO 的 TLV751。 我会标记降压转换器组评论降压建议。 如果您的规格或原理图也会有所帮助。  

    LM3996和 TLV751比较 

    谢谢,  

    麦克基拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆尔西,

    您需要双降压还是单输出降压? 上述 LDO 具有双路输出。  

    此致,

    芬宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆尔西,

    我们尚未收到你的回复。 您是否需要我们的进一步支持?

    此致,

    芬宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我需要 POR (开机重置功能)

    此致
    穆尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆尔西,

    根据我从 LP3996数据表中了解到的信息,POR 引脚与降压转换器中的电源正常(PG)引脚相似。   软启动(SS)引脚可用于 在启动过程中控制输出电压上升斜率。 从该引脚连接到 GND 的外部电容器定义了内部参考电压的上升时间。

    请查看 TPS62851x 系列。

    ——您需要两个输出轨还是一个输出降压转换器?

    ——每条铁路的 VIN,VIN,Iout 要求是什么?

    什么是应用程序?

    此致,

    芬宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆尔西,

    您是否有要共享的更新?

    此致,

    芬宾