This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488Q-Q1:内部晶片信息验证

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078102/lm3488q-q1-internal-wafer-information-validation

部件号:LM3488Q-Q1
“线程”中讨论的其它部件:LM3488LM3478测试

我们通过第三方检查打开盖找到的材料,内部晶片上的文字与之前的样品不同,请验证原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否回答这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,小笛

    到底是什么问题?  LM3488和 LM3478具有相同的设计,但前者对 EC 表中的某些电气参数有不同的限制。  这两种产品均由 National Semi 开发,之后 TI 于2011年收购 National Semi。   

    希望这一点能澄清。

    谢谢,

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LM3488和 LM3478之间的具体区别是什么,它是否可以用作替代?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,小笛

    您可以比较数据表,特别是 EC 表参数以查看差异。 您可以发现 LM3488可以支持 LM3478不支持的外部时钟同步。  此外,LM3488对某些参数容差(如 FB 参考电压,IQ 等)进行了更严格的控制。 简言之,LM3488可以替代 LM3478。

    谢谢,

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们购买了 LM3488,但内部晶片是3478,原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们基于相同的 IC 设计,但使用不同的测试程序。 请注意,LM3488具有更严格的控制参数,并且还支持同步到外部时钟。  

    希望这能澄清:

    谢谢,

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢